结果:找到"PCB工艺 PCB设计",相关内容1000条
- 有见过这种侧面铺铜的工艺吗?不是邮票孔。嘉立创有吗?求回答
- 图片
- 所属专栏: PCB打样 标签: PCB工艺 PCB设计 发帖人:Jindong 发帖时间:2024-04-16 16:23:00
- V2.1.34打开早期设计的工程,PCB一直是导入状态,
- 立创EDA早期版本设计的一个工程,现在用V2.1.34版本打开原理图没问题,打开PCB会卡在导入状态,造成软件卡死,立创的工程师帮忙看下。工程如下,STM32F103_LT7680_Demo.zip
- 所属专栏: PCB设计 标签: pcb设计 发帖人:ORGG 发帖时间:2023-10-17 19:09:00
- 硬件工程师
- 广东大普通信技术股份有限公司成立于2015年,专注于通信领域,围绕时钟和射频两大核心技术,提供从芯片、器件、模组到设备的整体解决方案,主要产品包括芯片(1588芯片、RTC、BUFFER、PLL、PHY、S-OSC),射频器件(环形器、隔离器),时钟(晶振、时钟模组、时钟服务器)。全方位满足全球通讯、电力、工控、专网、仪器仪表、医疗、导航定位、汽车电子、智能网以及消费类电子等众多领域客户的差异化需求。硬件工程师(薪资范围:12-20K/月,双休,五险一金,提供住宿,餐补,年终奖)上班地点:广东省东莞市松山湖园区工业东路24号5栋岗位职责:1.产品开发:1)依据设计开发任务书,制定开发计划并按...
- 所属专栏: 人才需求 标签: PCB设计 发帖人:广东大普通讯 发帖时间:2023-02-27 13:46:00
- 有没有大哥懂这是啥工艺
- 这个凸出来的部分,我以为是铜片用锡焊上去的,但是风枪吹不下来,割断发现好像是一体的
- 所属专栏: 技术交流 标签: PCB工艺 发帖人:你电阻在发光 发帖时间:2022-11-24 15:21:00
- 在实心填充(无填充和要填充都一样)范围内的元素不能直接选中,需要把实心填充移开后才能选
- 在实心填充(无填充和要填充都一样)范围内,单顶层或单底层的元素不能直接选中,只能把实心填充移开后才能选,修改好再把实心填充挪回来,很是烦躁。只有多层的才可以直接选中,比如过孔。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: PCB设计 发帖人:双皮奶2234 发帖时间:2022-11-18 16:24:00
- DRC检查能不能加个快捷键,在这个软件中DRC检查十分必要
- DRC检查能不能加个快捷键,在这个软件中DRC检查十分必要,PCB设计中,不同网络的连线跟腹铜块居然可以连接起来,惊讶!如果没有DRC我还真找不出什么问题。
- 所属专栏: PCB设计 标签: PCB设计 发帖人:bresya 发帖时间:2022-07-19 00:13:00
- 关于PCB分模块设计的想法
- 我是搞软件开发,业余爱好学习了pcb设计,感谢立创EDA能让我这个没系统学习过硬件设计的也能搞一下小的PDB设计。在软件设计中都是将复杂功能拆分成若干模块,不知道pcb设计有没有这个功能,也许已经有我不知道,也许没有,我把我的设计思想描述一下供大家讨论。分模块好处1.可以分块设计,提升速度,每个模块内元器件更少,速度自然快,自动布线等效率都会提高。基于B/S架构的软件本身性能就没有优势,如果能将整个PCB划分成若干模块将弥补这个不足。2.方便分工合作,互相干扰小。3.方便复用。4.方便小屏幕设计,为以后手机版、平板版EDA设计提供可能性。分模块PCB的操作步骤如下。第一步,拆分模块,把整体拆...
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: PCB设计 发帖人:昵称为啥不能重复 发帖时间:2022-04-02 14:05:00
- 有没有收徒弟啊,教我画PCB
- 纯小白入门,找师傅一对一教我画PCB板,感恩相识
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: PCB设计 发帖人:小白入门 发帖时间:2021-10-25 17:12:00
- PCB设计/PCBLayout/代工
- 本人有10多年电子方案公司和大型工厂工作经验,对设计和生产能有效协调处理问题,精通高速电路/高频电路/电源/射频电路等电路layout和设计经验.可根据客户提供的原理图及要求进行PCB设计,也可根据客户提供的PCB文件进行修改,原理图默认ORCAD,PCB是PADS,如有需求可联系QQ820467109,电话18123956253
- 所属专栏: 技术交流 标签: PCB Layout PCB 设计 代工 发帖人:sunwub 发帖时间:2020-10-29 12:35:00
- 基于28nm工艺低电压SRAM单元电路设计
- 在分析传统SRAM存储单元工作原理的基础上,采用VTC蝴蝶曲线,字线电压驱动,位线电压驱动和N曲线方法衡量了其静态噪声容限。在这种背景下,分析研究了前人提出的多种单元优化方法。这些设计方法,大部分仅仅优化了单元读、写一方面的性能,另一方面保持不变或者有恶化的趋势;单端读写单元往往恶化了读写速度,并使灵敏放大器的设计面临挑战;辅助电路的设计,往往会使SRAM的设计复杂化。为了使SRAM存储单元的性能得到整体的提升,本文提出了读写裕度同时提升的新型10TSARM单元电路结构,可以很大程度上抑制传统6T存储单元读操作时"0"节点的分压问题,提高SRAM存储单元的读静态噪声容限(RSNM),进而提升...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,SRAM工艺,SRAM设计 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-04-01 14:51:00
返回